This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8818EVM:如何调优 DRV8818的输出电流

Guru**** 2457300 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8818EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1329837/drv8818evm-how-to-tune-the-output-current-of-drv8818

器件型号:DRV8818EVM

大家好、

我的客户正在使用 DRV8818EVM 进行评估。 他们在使用时发现了一个问题、

它们需要的输出电流 为1.7A。 根据公式、基准电压应设置为1.3V。 但在实际测试中、它们发现输出电流不是1.7A、会频繁变化。

您能帮助了解问题出在哪里吗? 此外、客户想知道如何选择衰减模式? 请告诉我您的建议。

此致、

小营

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoying、  

    请参阅下表、获取有关选择衰减模式的帮助。

    慢速衰减 快速衰减 混合衰减

    纹波幅度

    低电平

    最适合用于低电感电机  

    适用于高电感电机

    介质  

    关断时间

    可能会导致可闻噪声

    短接

    可能会导致过多的开关损耗

    介质

    频率和开关频率之间的
    和纹波

    下降阶跃

    慢速

    正弦波形中观察到的失真

    快速

    最适合降低阶跃

    快速

    对于降低阶跃很好

    本质上、这取决于使用的电机类型和所需的性能。 混合衰减是三者之间的最佳折衷。 希望这对您有所帮助。

    关于输出电流经常变化的信息、您能否分享一些波形? 我想了解什么是"经常改变"。 电流纹波在所有衰减模式下都是预期的。 请参阅此 视频 和此 应用报告 、了解衰减模式运行的更多详细信息。  

    根据公式、1.7A 所需的 Vref 值为1.36V、当估算时接近1.4V。 请向右稍微调整滑块以获得1.7A。