Other Parts Discussed in Thread: DRV8311, DRV8317, MCF8315A
大家好!
我正在寻找完整系统 BLDC 集成解决方案。 我在旧设计中将 MP6570与 MP6543H 结合使用、但目前我想使用 TI 产品创建新设计。 因此、我需要 使用具有相同结 MPS 元件的新型 IC。
在这种情况下、您更喜欢什么?
此致。


This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Oben:
就包括集成控制和集成 FET 在内的完整 BLDC 集成解决方案而言、MP6543H 与 MCx8315A 器件最为相似。 MCT8315A 包括梯形换向算法、而 MCF8315A 集成了 FOC 换向算法。 MCx8315A 具有40个 7mm x 5mm 引脚、 额定电压最大为40V、峰值为4A。
对于接受霍尔传感器输入的 MP6543H-B、我建议使用 MCT8315Z 、它有32个6mmx4mm 的引脚、 额定电压最大为40V、峰值为4A。
与 MP6543H 更为相似的型号是 DRV8311 或 DRV8317 。 这两种器件都可接受3xPWM 和6xPWM 输入方案、最大额定电压为24V、5A 峰值。 DRV8317在5mmx4mm 下具有36个引脚、而 DRV8311在3mmx3mm 下具有24个引脚。 MP6543H 等这些器件 仅集成了 MOSFET、需要外部微控制器才能执行换向算法。
此致、
约书亚
尊敬的 Oben:
概括而言、MCF8315A 在单个器件中实现了 MP6570 FOC 换向和 MP6543H 栅极驱动器。 由于 MCF8315A 不包含 MP6570中包含的角度位置传感器、因此 如果 需要高精度位置控制、我们建议将 DRV8317或 DRV8311与外部微控制器配合使用。 如果 不需要高精度位置控制、则推荐使用 MCF8315A 解决方案。
此致、
约书亚