This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010250:TIDA-10250需要评估板

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010250

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1329902/tida-010250-i-need-evaluation-board-for-tida-10250

器件型号:TIDA-010250

尊敬的团队:

我需要用于1kW 无刷直流电机逆变器 的评估板(TIDA-010250设计)。 以及该评估板(如果有)的价格。

谢谢。此致、

巴拉穆鲁干克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balamurugan

      目前、这块板不出售、但我们可以免费为客户提供支持、您能联系我们当地的 FAE 吗? 我们将了解如何为您提供支持。

    此致

    海利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的 Replay。

    请分享印度-金奈 FAE 编号????

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能告诉我您的公司名称吗? 因此我可以找到相应的 FAE。

    此致

    海利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的公司名称是 Johnson Electric (JE)