This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:DRV8353RS

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1327871/drv8353rs-evm-drv8353rs

器件型号:DRV8353RS-EVM

您好!

请为以下问题提供帮助。   

1.  

我们不希望使用分流电阻器进行电机相位检测。

霍尔传感器不是分流电阻器、而是用于电机相位感应。 -参见以下参考图片

  1. 我们是否可以将霍尔电流传感器输出直接连接到下方的 SPC、SPB 和 spa–
  2. 如果需要、则在需要时提供基准信号调节电路

2.我们将 Vishay MOSFET - SQJQ184E-T1_GE3与 DRV8353RS 一起使用。

请查看下图了解一个阶段,请查看并提供您的反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    还要确认 DRV8353RS 是否为汽车器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shambhu,

    请给我几天的时间来检查您的问题和 MOSFET 原理图。

    DRV8353RS 不是汽车器件、我们所有汽车器件的器件名称通常都包含-Q1

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara。

    请提供您的评论要点。  

    此致、

    尚布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Shambhu,

    感谢您的耐心。 我找到了使用霍尔效应传感器的指南。 我不确定是否有关于如何使用它的指南、我将必须进一步研究您的方框图以查看是否可以实现、但我强烈建议查看该指南:

    https://www.ti.com/lit/an/sprabz4/sprabz4.pdf

    谢谢!

    亚拉