This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCT8316Z:电源问题(死芯片!)

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1324309/mct8316z-supply-problems-dead-chips

器件型号:MCT8316Z

我正在研究一个应用、其中 MCT8316ZT 裸片:降压转换器的 AVDD 和输出为~0V、引脚对 AGND 的电阻远低于工作器件上的电阻。 从应用 PCB 上移除部件也是如此。

无法在此处提供应用程序数据-但请务必通过私人渠道联系、谢谢! :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关详细信息、请参阅 TI 支持案例 CS2211028……

    提前感谢您提供任何见解!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anders:

    请允许我花点时间来详细了解案例。 我会在星期五回来。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    谢谢-但不幸的是、我在此期间获得的案例 CS2211028的唯一消息是一封包含调查链接的邮件?!?

    最后一件事说明在(奇怪的现在关闭了!?!) 案例为:

    您好 Anders:

    是的、您可以发出故障分析请求、就像我在上一封电子邮件中所说的那样。

    教宗 Wissem Rkhami

    我们立即发送了两个部件...

    我看不到你的任何东西,所以可能我看错了地方? 但在所有情况下,你有我的电子邮件-所以请不要害羞! :-D

    谢谢、此致、

     安德斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我应该提到的是、CS2211028已由 TI 转移至 CS2210214 (在没有任何解决方案的情况下结束)...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anders:

    我已向您发送朋友请求、以便您可以通过 私人渠道提供应用程序数据。

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常好,谢谢!

    我已向您发送消息... :-D