This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316C-Q1:MCF8316C-Q1

Guru**** 2559560 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM, MCF8316A, MCF8316C-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1329633/mcf8316c-q1-mcf8316c-q1

器件型号:MCF8316C-Q1
主题中讨论的其他器件:MCF8316A、MCF8316AEVM

你好。 能否将 MCF8316AEVM 电路板上的 MCF8316A 替换为 MCF8316C-Q1? 如果是、是否必须对 MCF8316AEVM 重新编程? 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Nguyen,

    您可以将 MCF8316AEVM 电路板上的 MCF8316A 替换为 MCF8316C-Q1。 将 MCF8316A 替换为 MCF8316C-Q1不需要重新编程 MCF8316AEVM、该 EVM 仍然可以与 Motor Studio 一同工作。

    此致、

    约书亚