This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316C-Q1:我需要一个简单的 BLDC 电机控制器

Guru**** 2553420 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316, DRV8316C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1329999/drv8316c-q1-i-need-a-simple-bldc-motor-controller

器件型号:DRV8316C-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV8316C、DRV8316

对于我的项目、我正在寻找一款简单的3 PWM BLDC 电机控制器、在我的理想 DRv8316c 期间、这确实是最佳选择之一。  

此原理图的问题是正在使用 AVDD (板载 LDO)、但我不想使用这一个。

是否有标准原理图开关包括以下内容?

输入:U、V、W、睡眠和悬空使能

输出:OUTA、OUTB、OUTC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Wessel、

    您是否了解过 DRV8316 EVM?  

    https://www.ti.com/tool/DRV8316REVM

    此链接包含可用作参考的可下载硬件文件。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Akshay、

    感谢您的响应、但我只看到引脚6PWM 模式。

    我明确希望通过3 PWM 模式控制电机。  

    我还需要制作 PCB、因此订购此电路板没有意义。

    问候、  

    韦塞尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Wessel、

    是的、我们的 EVM 使用了6x 模式和 FW、但可以作为一个很好的资源来了解我们是如何连接睡眠和使能引脚以及其他引脚的。

    我认为我们没有3x 模式电路板作为示例展示、但数据表中的3x 模式逻辑可用作设计您自己的电路板的基础。

    此致!
    阿克沙伊