This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8849EVM:DRV8849EVM 散热

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8849EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1330265/drv8849evm-drv8849evm-heat-dissipation

器件型号:DRV8849EVM

你好

我正在测试 DRV8849EVM 以在满量程电流1.5A 下驱动2个步进电机、导致驱动器出现故障、如果我使用更低的电流、则不存在此故障。

100º 芯片上温度越高、出现故障前温度越高、我认为问题是温度过高。 我的问题是、如果我选择这款驱动器、哪一种更好的方法可以改善开发板和设计的功耗。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:

    使用的电源电压是多少? 更高的 VM 和 IFS 1.5A 的组合肯定会超过此器件所能支持的功率耗散。 适用于 EVM 的 PCB 已经过优化、可为所用封装实现最佳热性能。 改善散热性能的一种可能方法是、去除阻焊层后、在暴露铜表面后、在底部使用粘接式铝散热器。  

     使用智能调优纹波控制或慢速衰减可以缓解这一问题。 慢速衰减可能会影响电流波形。 您是否使用了微步进模式? 设置是什么? 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Murugavel。

    我使用24V 的电压作为 VM。

    我尝试了许多阶跃和衰减选项的组合、但没有相关效果。 慢速衰减有用、但还不够。

    感谢您对散热器的建议、因为开发板很难使用、因为它们将电容器放置在底面、只能连接非常小的或定制的外形。 简单一点的功能。

    非常感谢您的观看

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedro:

    使用步进电机(VM 为24V 且 IFS = 1.5A)、您将超越器件封装的功率耗散能力-导通损耗+开关损耗。 要么必须减少 IFS 来减轻这些损耗、要么必须减少 VM 来减轻开关损耗、并找到不会出现过热关断的安全工作点。 遗憾的是、我们没有任何其他旋钮可移动。

    您可以尝试在驱动器的顶部粘附散热器。 虽然塑料的导电性能较差、但也可能有所帮助。 谢谢。

    此致、Murugavel