请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8210 大家好、
该芯片是否通过调整 PWM 占空比来调节电流? 有可能实现12位精度控制吗?
此致、
安妮
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Annie:
DRV8210根据数据表说明在其控制引脚上接受0至100kHz 的外部 PWM 输入和可变占空比。 PWM 输入占空比将输出为具有相同占空比的 PWM 输出电压。 根据输出占空比、流经负载的平均电流可以改变、因为 PWM 将产生平均电压。 这是 PWM 电压的典型行为。 有可能实现 PWM 的12位分辨率。 请注意、可能实现的最小占空比输出将受到 tDEAD + tRISE + tFALL 和使用的 PWM 频率的限制。 请注意、DRV8210没有电流检测或集成电流调节。 如果需要该特性、我们的产品系列中还有多款其他器件。

此致、Murugavel