This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434S:DRV8434S 速度负载调节

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8452, DRV8434S, DRV8462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1330430/drv8434s-drv8434s-speed-load-adjust

器件型号:DRV8434S
主题中讨论的其他器件: DRV8462、DRV8452

 DRV8434S 是否有速度负载调节功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    请说明速度负载调整是什么意思?

    如果您指的是与 DRV8462中类似的自动扭矩功能、 PWP 封装中具有自动扭矩功能的与 DRV8434S 相同的 P2P 等效版本是 PWP 封装中的 DRV8452S。 自动扭矩功能随着负载扭矩的增加而自动增加线圈电流、反之亦然。 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Murugavel、我想说"速度负载角度输出"。 AMIS-30522具有 SLA 输出。 我正在转换为 DRV8434S!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    感谢您的澄清。 DRV8434S 在 TRQ_COUNT 寄存器中提供 根据负载角度计算的扭矩计数输出。 请参阅数据表第33-35页的失速检测部分。  它用于无传感器失速检测本应用手册 https://www.ti.com/lit/an/slvaei3/slvaei3.pdf 中介绍了其工作原理。  

    除了失速检测、DRV8452S 还使用该信息计算负载扭矩、并在负载扭矩增加时自动控制线圈电流。  

    这两个驱动器不提供速度负载角度输出。 相反、它们根据负载角度信息计算失速检测的扭矩计数、并在数字域中向用户提供扭矩计数。 DRV8452还计算自动扭矩计数。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murugave:

    非常感谢您的帮助!! :-)

    此致、

    瑞克