主题中讨论的其他器件:DRV8873-Q1、DRV8876-Q1 、 DRV8245-Q1、DRV8145-Q1
您好、TI!
当驱动器输出被禁用(Hi-Z 状态)时、我想与您确认 AOUT1、AOUT2、BOUT1和 BOUT2上的泄漏情况?
我还想知道在哪种配置中可以将驱动器输出设置为实际的 Hi-Z 状态?
在我的测试和测量期间、
1.如果我只将 nSleep 引脚设置为低电平,则这些输出引脚会产生巨大的泄漏电流(灌电流,最大值>900uA);
2.如果我将 nSleep 设置为高电平并使 DRVOFF 悬空(内部上拉至 DVDD ),则泄漏变小,但仍然是巨大的值(最大值>500uA );
3.如果我将 DRVOFF 连接到 GND 并设置位 DIS_OUT=1、则没有改善。
这款芯片与 DRV8876-Q1、DRV8873-Q1等其他芯片大不相同。
驱动器输出引脚上的漏电流过大。
TI、您能检查一下我的设置吗、并分享一些我在测试过程中出错的建议吗? 非常感谢!