请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV3946-Q1 您好!
是否可以在不使用 SPI 命令的情况下启用/禁用驱动器输出? 仅使用 EN1/2管脚?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
是否可以在不使用 SPI 命令的情况下启用/禁用驱动器输出? 仅使用 EN1/2管脚?
谢谢。