This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8703-Q1:SO 的输出波形

Guru**** 2455860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1331092/drv8703-q1-the-output-waveform-of-so

器件型号:DRV8703-Q1

您好、专家:

现在、我已经使电机运行了、但我不知道所收集的波形是否正确。

配置为:MODE = 0、IN1 = 1、PWM 输入 IN2、(500Hz、50%高电平)、电源电压为15V、电流为0.2A、电机为 直流减速电机。 (直流= 12V、r/min = 366)

请原谅我,因为我只能描述波形(网络不支持)。  到目前为止,我收集到的波形是   半周期锯齿波。(峰-峰值= 260mv ,频率约为500Hz)

我想知道我是否正确、如果我错了、请告诉我。

Br、

环银

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Huan:

    "到目前为止,我收集到的波形是   半周期锯齿波。(峰-峰值= 260mv ,频率约为500Hz)"。 描述似乎是正确的。 请参阅数据表第27页、 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8703-q1.pdf。 峰峰值取决于   配置控制寄存器中的电流、检测电阻值和 GAIN_CS 设置。 谢谢。

    此致、Murugavel