This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8210P:DRV8210P

Guru**** 2456530 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8210P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1330974/drv8210p-drv8210p

器件型号:DRV8210P

大家好!

在数据表中:  

 DRV8210P 数据表(2020年5月)第8.1节提到:"使用单独的电机(VM)和逻辑(VCC)电源、只要 VCC 电源稳定、VM 电压可以降至0V、而不会对 R DSon 产生重大影响、也不会触发 UVLO "。

当 VCC 和 VM 没有分离时会发生什么情况、因为我看到当 H 桥从工作模式切换到睡眠模式时会发生反冲。 对此、您有什么想法吗?  

我使用该器件使用单电源、在运行模式与睡眠模式之间会暂时达到~3.9V 的反冲、这并不理想。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sasanka:

    输出电压泵回发生的条件是什么。 在 PWM 调节期间和停止电机时、BDC 电机驱动设计得当、再循环电流应设置为慢速衰减-而不是通过生成高阻抗来设置、这种高阻抗可能会因运行电机的 BEMF 供电而导致输出电压泵回。 请参阅数据表中的以下控制表。 这意味着 IN1和 IN2必须均为1才能使电机停止。 PWM 输入反向工作、这意味着在 PWM = 0时、电机运行且 PWM = 1时、电机电流在 LS-FET 中再循环-请参阅图2。 使用该控制逻辑、您不应使 VM 电压上升。

    此致、Murugavel