This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1EVM:电机转速不超过1325 RPM

Guru**** 2456530 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1329547/drv8305-q1evm-motor-speed-not-going-more-than-1325-rpm

器件型号:DRV8305-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

您好!

我们已启动含 BLDC 电机的 InstaSpin FOC。 现在、我们将速度参考设置为1500RPM 后、电机将达到1325 rpm、并且还会保持该转速、即使在提供更高的参考速度后也是如此。 我已  在 user.h 文件中将 USER_MOTOR_MAX_CURRENT 的参数值更改为(20.0)和 USER_MOTOR_FLUX_EST_FREQ_Hz (100.0)。 不过、电机转速仍未达到1325 RPM。 您能否建议更改哪个参数以提高速度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Goutam、

    如何测量电机的 RPM? 您能否分享电机参数?

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    我通过转速计测量 RPM。 转速计的读数与 GUI 电机转速值相匹配。 请查看随附的电机参数屏幕快照。

    我认为问题在于速度控制器的输出、即 IQ_ref。 您是否知道如何提高 IQ_ref 饱和限值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Goutam、

    明白了、感谢更新。 我将与 C2000团队核实软件功能。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看 MotorWare 中以下文件夹中的指南、并按照指南设置套件并运行实验。

    C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\docs\labs\instaspin_labs.pdf

    1.您是否通过 lab02b 识别电机参数并在 user.h 中设置正确的已识别电机参数?

    2.电机的额定电压是多少? 请尝试增加直流母线电压、看看会发生什么情况?