This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316AEVM:与 GUI-MCF8316AEVM 连接

Guru**** 2456550 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1330074/mcf8316aevm-connection-with-gui-mcf8316aevm

器件型号:MCF8316AEVM
主题中讨论的其他器件:MCF8316A

您好!

安装 MCF8316A GUI 并尝试将其连接到 EVM 后、会显示以下屏幕、EVM 无法连接到 PC。

关于 USB 设置和设备管理器、将显示以下屏幕、因此似乎没有问题。

是否有可能有任何意见?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    您能否尝试关闭 GUI、重新放置 EVM USB、然后重新启动 GUI 几次、查看 GUI 是否能够识别器件?

    此致、

    埃里克·C·