大家好、
我的客户 已经确定、电机电路是其器件辐射的 EMC 辐射的一个重要影响因素。
他们已经 调查了电机驱动器电路、并怀疑 DRV8312出现了寄生导通现象、导致了电流击穿。 这一问题可以解释高排放的原因。
下面是底部 MOSFET (A 相)的导通和关断波形。
电机未连接、微控制器仅对 PWM 输入 A 相应用50%占空比的30kHz PWM。
由于没有负载、二极管不导通、因此不需要任何反向恢复。
关断(底部 MOSFET)的峰值电流为1A。 但是、在这种情况下、他们不会期望有任何电流流过(除非他们缺少某些东西)。
这可能是寄生导通导致的高 dV/dt (可能由我们的布局引起)栅极电压升高吗?
对于导通、他们看到的峰值电流更小、我知道这是栅极电荷(也是一些击穿?)
遗憾的是、他们无法通过栅极电压来查看它是否超出 Vgs 阈值。
您能帮助我们理解此关断波形吗?
它们对 B 相进行了相同的测量、但侵扰度更小、在分流电阻器上使用电压探针进行测量、并且看到的峰值电流相同。
(不会切断引线并为电流探针添加导线回路、从而增加电路的电感)


缓冲电容器连接到 A 相、B 相、C 相到 GND、这些电容器似乎有助于发射。
对于上述波形、它们移除了电容器、以消除由电容器引起击穿的可能性。

请建议、谢谢您的参与。
此致、
欧内斯特