This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329A:短路故障、未报告错误

Guru**** 2455850 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316AEVM, MCF8329A, MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1330235/mcf8329a-short-circuit-fault-with-no-errors-reported

器件型号:MCF8316A
主题中讨论的其他器件: MCF8329A

我已设置以下硬件:

MCF8316AEVM

2. Maxon 449464电机

3. 24V 3A 工作台电源

使用 Motor Studio 预加载默认寄存器、然后 MPET 会以60%的默认额定峰值电流、6000RPM 和7对电极配置成功运行。

接下来、我逆时针旋转电位计、使电机以6000RPM 的负载运行;PSU 显示的驱动程序功耗约为1.4A。

然后、我不知道会发生什么情况、但电机突然停止、而 Motor Studio 中未显示任何故障、这可能会在10分钟到1小时之间的任何时间发生、我已经没有尝试过更长的运行时间了。

当它停止时、它可以发生短路(PSU 达到电流限制并向下拖动24V)、也可以只是在空闲条件下停止(24V 40mA)、无法通过旋转电位器重新启动(需要下电上电)。

评估板上未显示故障 LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaiyu:

    是否可以将 MTR_LCK_MODE、LOCK_ILIMIT_MODE 和 HW_LOCK_ILIMIT_MODE 设置为第一个选项?  如果发生任何故障、 这将使故障锁存、从而 更容易确定是否发生了故障。

    如果可能、您能否在电机停止前提供其相电流的捕获数据?

    此外、当电机突然停止时、算法状态是什么?

    此致、

    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Joshua、我刚刚意识到我选择的 PN 是错误的、我使用的是 MCF8316A、而不是 MCF8329A。 您能否对其进行修改? 我会进行更多测试、以获取所需的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在设置示波器、期间发生了这种情况、因此还没有相电流。 以下是报告的两个故障:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MPET 在 OCP 上发生故障的情况越来越多。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kaiyu:

    1.在尝试旋转电机和/或在 MPET 期间电机是空载还是负载?  

    2.您可以尝试使用 IdP 启动方法来查看这是否对  LOCK_LIMIT 故障有所帮助? 电机启动方法可以使用 MOTOR_STARTUP1中的 MTR_STARTUP 位字段进行更改。

    3.在 MPET 过程的哪个阶段会发生 OCP 故障?  

    此致、

    约书亚