我即将提出一个应用、在这个应用中、我们将通过电池组来驱动无刷直流三相电机。 电机没有霍尔效应传感器。
每个电池组都有自己的电机电 源、电压为36V、56V 或72V。 我们正在寻找 make1电路板来处理所有3种电压(从28V 到83V 最低电池电压到最高电池电压)
每个电压的标称功率输出为1300瓦、峰值功率输出大约为2000瓦。 峰值仍在讨论中。
我希望寻找一种智能控制器、可以为 PWM 或模拟信号输入提供反馈、让芯片负责所有相位开关和电流限制工作。
我将查看 TI DRV835x 系列器件。 它看起来是一个支持电流反馈的一体式系统、简单的驱动器接口。 它可以在没有内部传感器的情况下处理电机。
这是我应该去的地方吗?或者您有其他建议吗?
谢谢!
本