This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8701:驱动器 IC 烧毁

Guru**** 2456530 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1311770/drv8701-driver-ic-burnout

器件型号:DRV8701

尊敬的先生/女士:

我们通过使用驱动器 DRV8701ERGER 和 IRF40R207功率 MOSFET 开发了电机驱动器控制器。

通过嵌入式软件执行控制器操作。 该电机驱动器用于自动门控制器。

我们的4个电机控制器在测试过程中受损、我们发现只有 DRV8701ERGER 会受损。

我们无法找到根本原因故障、为什么只有 DRV8701ERGER 会受损。 其余电路元件正常、没有损坏、例如 MCU、功率 MOSFET 和无源器件。

我将附上原理图、PCB 布局和 电机详细信息作为参考。

e2e.ti.com/.../Motor-and-Encoder.pdfe2e.ti.com/.../dc_2D00_motors_2D00_dc_2D00_direct_2D00_drive_2D00_brushed_2D00_motors_2D00_63_2D00_mm_2D00_194_2D00_and_2D00_255_2D00_watts_2D00_194_2D00_w_2D00_Part-number_2D00_82890001.pdf

此致  

A·瓦赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    如有任何建议、请联系我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arvind:

    很高兴听到您的电路板停止运行而出现故障。 您是否仍然遇到问题或需要任何建议?

    此致

    格雷戈尔茨