This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:如何冷却过热的电机

Guru**** 2455830 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1330790/drv8323-how-to-cool-down-a-motor-that-is-overheated

器件型号:DRV8323

您好 TI er

我的客户使用 DRV8323驱动电机、但电机过热。 我们已经尝试减小电流、并将一个电感器与电机的两个引脚串联。

如何计算该电感器的值? 请给我一些计算和建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tony、

    您是否查看过电机数据表/参数、了解电机可以处理何种类型或开关速度、RPM、电流/电压? 通常会在失速或高负载期间看到电机内发热。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这与高负载应用类似、因为客户需要用很大的力即时喷射液体、所以我想问、我们是否有串联电感的理论计算公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tony、

    您是否能够测试增加 PWM 频率对温度的影响?

    我们目前没有计算电感的公式。  

    此致!
    阿克沙伊