This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8876EVM:如何向 DRV8876EVM 发送外部 PWM 信号?

Guru**** 2457720 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8876EVM, DRV8876

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1331404/drv8876evm-how-to-send-external-pwm-signal-to-drv8876evm

器件型号:DRV8876EVM
主题中讨论的其他器件: DRV8876

大家好、我想使用 DRV8876EVM 来控制有刷直流电机。 我不想使用电位器和 MCU 发送 PWM 信号。 我想从其他硬件发送 PWM 信号。 将外部 PWM 信号连接到 DRV8876EVM 需要执行什么操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    您应该移除下图中用红色标记圈起来的所有0Ω 电阻器。 这将禁用3V3稳压器并将所有 DRV8876引脚与 MCU 隔离。 您可以通过接头 J4提供外部输入来控制器件。 您可以仅移除 IN1或 IN2、或同时移除 0Ω 并馈入外部输入。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    使用焊接铁移除 R2或 R3、然后将 PWM 信号置于 EN/IN1或 PH/IN2引脚上。 还要在硬件和 EVM 之间连接一个公共 GND 连接、我建议使用图像右下角的黄铜接地带或使用 J1 (电源输入)上的 GND 螺钉端子。   

     

    请参阅 数据表中的7.3.2控制模式 、了解哪些信号要为所需的输出提供。   

    此致、

    雅各布