This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有外部3V3的 MCF8316A?

Guru**** 2455840 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8316A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1330876/mcf8316a-with-external-3v3

主题中讨论的其他器件:MCF8316A

查看 MCF8316A 的常见问题解答:

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1236299/faq-common-mcx-schematic-and-layout-q-a

如果我已经有3V3电源、是否可以按照所述禁用降压、并将 AVDD 和  FB_BK 连接到该外部电源?

这样、除了切换电机之外、不会消耗器件中的任何额外功率。

谢谢。

尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Neil:

    不建议将外部3V3电源连接到 AVDD 和 FB_BK、因为 MCF8316A 的一个部分可能会通电、而另一个部分不会通电(如果存在外部3V3、但 VM 不存在)。 当另一个段上电时、需要对器件进行完全复位、以确保不会出现意外的器件行为。 因此、TI 不建议采用该配置。

    相反、TI 建议仅将 AVDD 连接到 FB_BK、这基本上会旁路降压稳压器。 在此配置中、VM 发送端-> AVDD LDO 哪个源-> DVDD LDO。 (DVDD 由 FB_BK 电压生成、并用于为 MCF8316A 的数字电路供电。) 以这种方式旁路降压 稳压器的缺点是、在电阻模式下使用降压稳压器时、内部 AVDD 和 DVDD LDO 的功率损耗会在 IC 而不是外部电阻器中耗散。

    此致、
    埃里克·C·