This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873H-Q1EVM:DRV8873H-Q1

Guru**** 2455840 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1331260/drv8873h-q1evm-drv8873h-q1

器件型号:DRV8873H-Q1EVM

大家好!

我已经使用 DRV8873H-Q1 (硬件版本)设计了电机驱动器

1) 1)选择的 MODE = H 用于 PWM  

2)请告诉我最大 PWM 频率是多少?

3) 3)在 PWM 模式下、某些人可以与 IN1和 IN2共享 OUT1和 OUT2波形。

4) 4)电机的正常电流为4A 至5A、如果电机电流超过(转子锁定) 6.5A、nFAULT 引脚将变为低电平

  启用 iTRIP 的情况下。

此致

M. 斯里尼瓦桑

msvasan@iepl.in

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Sreenivasan:

    1.这是 PWM 电桥控制模式的正确设置。

    2.它可以接受高达100 kHz 的频率。

    3.要实现 PWM 桥接控制,请遵循数据表中的 PWM 模式真值表。 当电机关闭时、IN1 = IN2 = 1。 这还会使电桥在 PWM 开/关期间保持高侧再循环。 在 PWM 为低电平期间、电桥将处于运行状态、并在 PWM 为高电平时处于再循环状态。 其中一个输入必须为1、而另一个输入由 PWM 输入驱动、以便在 PWM 关断期间实现正确再循环。  

    请勿使用: 如果您设置 IN1 = IN2 = 0、并在使用 PWM 驱动另一个输入时保留其中一个输入0、则电桥将在每次 PWM 关闭期间进入 Hi-Z。 由于 Hi-Z 期间电机的反电动势、输出端的驱动波形不正确、将不会发生正确的再循环。 您似乎遇到了该问题、并且您请求使用 INx PWM 提供 OUT1和2个波形。  

    请参阅下面的 OUT1和2以及 IN1和2捕获。 黄色迹线为 IN1、粉色为 IN2、绿色 OUT1和蓝色 OUT2。 如项目符号3中所述的 PWM 模式控制。

    输出端占空比为25%、电桥单向运行为20kHz PWM:

    输出端75%占空比、单向电桥运行20kHz PWM:

    输出端占空比为25%、 电桥相反运行方向为20kHz PWM:

    输出端75%占空比、20kHz PWM 与 电桥相反运行方向:

    4. DRV8873H-Q1中没有 Itrip 的 nFAULT 报告。 它是 DRV8873S-Q1中的一个可编程选项。

    此致、Murugavel