This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262:DRV8262 I 感测精度规格

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8262, DRV8462

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1331164/drv8262-drv8262-i-sense-accuracy-spec

器件型号:DRV8262
主题中讨论的其他器件: DRV8462

尊敬的专家:

我需要查看 DRV8262 I 感应精度规格。 具体问题如下:

 AERR 是否代表与精度相同的规格? 那么、在本例中、我们只能在40%-100%的电流检测范围内实现4%的精度?

 

 2.与最大值相比较 DS 中保证所有器件的感应误差、客户更感兴趣 两相之间的误差 。 我们可以分享一些信息吗? 同一器件内两相之间的感应误差的信息? 由于我们在 DS 中没有涉及到这一点、您能否从设计角度分享一些见解? 谢谢!

 

此致、

布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    1.是的,这是正确的。

    2.与 DRV8462等具有两个 H 桥的专用步进驱动器不同、该驱动器需要电桥 A 和 B 与 DRV8262等单个 H 桥相匹配、因此不需要匹配。 需要电桥1和2电流匹配的用例是什么? 如果这是一项关键要求、则可以轻松实施外部校准补偿。 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我与团队讨论了如何为 DRV8262中两相之间的误差寻找指导值。 该指导应该位于与 DRV8462 AOUT 和 BOUT 电流匹配的范围内、+/- 2.5%。 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Murugavel:

    谢谢。 客户想要确认该参数的原因是他们希望在闭环步进驱动系统中使用 DRV8262。  我们采用2.5%作为参考。

    此致、

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    谢谢、理解。 请在结束时关闭此帖子。

    此致、Murugavel