This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8311:有关 PWM 的一些问题

Guru**** 2457760 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1330152/drv8311-some-questions-about-pwm

器件型号:DRV8311

您好

我对 DRV8311P 的 PWM 有几个问题、

问题1: DRV8311P 如何生成中心对齐的互补 PWM?

问题2. DRV8311P 的 PWM 如何与 MCU TIM 的时基保持一致

问题3: 如何获取生成的6路 PWM 的波形? 以确认 PWM 不是问题、

问题4: ! PWM 意味着互补 PWM?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chun:

    感谢您发送编修。  

    请允许我在本周花点时间进行调查、最好在周末之前回答您的 PWM 问题并进行跟进。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试回答:

    1.使用向上和向下计数模式

    2.使用 PWM_SYNC 功能

    3.是否是指6个 MOSFET 才能形成完整的3相 PWM 输出? 您只需通过互补模式设置 PWM 并测量3个短语输出。

    4.是的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    关于第三个问题、您的意思是在互补模式下配置完毕后、OUTA OUTB OUTC 的输出引脚波形的频率和占空比就是控制上桥臂的 MOSFET 的 PWM 波形?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我认为是这样。 当将上臂置于 ON 位置时、下臂应在一定的死区时间后设置为 OFF。 反之亦然。

    我只是 DRV8311的用户、我的回答只是我自己的理解而已。 您最好等待官方回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您与我们分享

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chun:

    我相信鸿波的解释是正确的!  

    我是否可以提出任何其他问题或进一步深入了解这些问题?

    此致、

    -约书亚