This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10970EVM:DRV10970EVM 驱动器中转速差取决于方向(FR)

Guru**** 2456530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1327318/drv10970evm-rotational-speed-difference-depending-on-direction-fr-in-drv10970evm-driver

器件型号:DRV10970EVM

大家好、

我正在使用 DRV140970EVM 驱动 BLDC 电机。 当 FR=1时、电机转速最大为6800rpm。 当 FR=0时、电机 最大转速为6000rpm。 这是什么原因呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cem Zorlu:

    这是风扇电机吗? 它是否在其他方向上看到较低的负载、从而能够以更高的速度旋转? 您能否检查在任一方向上消耗的电流?

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri Shantaram:

    这不是风扇。 当电机以不同方向旋转时、相电流不同。 电机空载运行。 当该电机与另一个电机驱动器一起使用时、它在两个方向上都以相同的速度旋转、并且相电流也相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cem Zorlu:

    看起来像是 CMTMOD 问题、您能否检查 DAA 引脚状态、CMTMOD 以及 您的电机首选什么?

    另外、它是梯形还是正弦形?

    请使用不同的 CMTMOD 进行测试、并告诉我它是如何工作的?

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    引脚状态:


    CMTMOD 低电平,DAA 悬空,BRKMOD 高电平--- > EVM 板在此引脚状态下工作性能最佳。 功耗为0.8W。

    当 CMTMOD 发生变化时、它不能正确旋转并且会消耗过多功率。 (CMTMOD 高>12W、CMTMOD 浮点7W)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cem:

    感谢您在 e2e 电机驱动器论坛发帖。  

    我们有关此器件的团队专家已离开办公室一周、因此对此调试线程的响应将延迟到他下周返回为止。

    请给我们一些额外的时间来解决您的问题/顾虑、如果您认为该主题有助于调试工作、请在此过程中随时向该主题中添加更多信息。  

    此致、  
    安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cem:

    我们需要检查是否存在任何其他问题、无负载时12W 或8W 过高。 让我来检查一下、然后给您回复。

    同时、如果您有任何其他输入、请提供。

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venkatadri:

    我们通过示波器查看了电机相位与霍尔传感器输出相位。 霍尔传感器是下图中霍尔信号的光点。 当我们从位置引脚上移除霍尔传感器并 将其插入负引脚时、便可以解决此问题。

    感谢您的支持。