您好!
当前使用的是 DRV8889、需要验证 SPI 时序设计功能。
有必要确保 t (READY)、t (HI_nSCS)、tdis (nSCS)都在规格范围内。
您对如何进行此测试有任何建议吗?
谢谢、此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
当前使用的是 DRV8889、需要验证 SPI 时序设计功能。
有必要确保 t (READY)、t (HI_nSCS)、tdis (nSCS)都在规格范围内。
您对如何进行此测试有任何建议吗?
谢谢、此致、
尊敬的 David:
我们已经对规格进行了验证、并将这些规格发布到了数据表中。 我认为没有一种简单的方法可以精确测量这些参数。 例如、对于 t (READY)、t0必须在 VM > VRST 时立即启动、并开始 SPI 读取、直到成功读出已知寄存器默认值。 同样、对于 t (HI_nSCS)、您必须执行背靠背 SPI 事务并确定事务在什么 nSCS 高电平时间失败。 我从未见过任何客户进行过此验证。 请告知我们是否存在促使进行此验证的具体问题或疑虑。 谢谢。
此致、Murugavel
尊敬的 Murugavel:
1.
我们已经验证了规范,并将这些规范发布在数据表中。
我想知道在哪一页提及此事?
2.
VM > tdis
在数据表中、它的状态是标称值为1ms、所以如果结果大于1ms、这是可能的、结果是可以的吗?
3.
t (HI_nSCS)您必须背靠背执行 tdis 事务,并查找事务发生故障的 nSCS 高电平时间。
作为测试工程师、我如何执行这种测试? 如果您能提供产品说明书中的图片、
4.
我从未见过任何客户进行此验证。 请告知我们是否存在促使进行此验证的具体问题或疑虑。 [/报价]这里也一样! 对我们来说、这也是一项新功能。 这是我们全新 I2C 设计验证的一部分、因此请帮助我们解决此问题。
非常感谢、通过
大家好、
1.请看下文。 其中一个规范 t (HI_nSCS)中有一个拼写错误、它是最小值而不是最大值。

2."VM > VRST,在数据表中它的状态是 Nom 为1ms ,所以如果结果大于1ms 是可以的,结果是可以的吗? "。 是的、没有问题。 任何时间>1ms。
3、我不熟悉测试仪。 我不确定如何使用测试仪来执行此操作。 数据表中已指定 t (HI_nSCS)。 可以在应用中使用任何大于 MIN 参数的值。
4.您说过"这是我们针对 I2C 的全新设计验证的一部分"。 DRV8889-Q1没有 I2C。 它采用 SPI 接口。 我们执行的所有测试都是 TI 专有的。 您可以根据器件数据表建立测试协议、该数据表是我们针对该器件提供的公共信息。
如果您有有关 SPI 的具体问题、我们可以解答。 您可能已经注意到、MIN 规格是 SPI 器件在器件的建议工作条件下可支持的最快速度。 保证任何高于最小值或标称值的时序都不会出现任何问题。
谢谢你。
尊敬的 Murugavel:
1.
请参阅以下内容。 其中一个规范 t (HI_nSCS)中有一个拼写错误、它是最小值而不是最大值。 [/报价]感谢您的确认!
2.
[报价 userid="4637" url="~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1330280/drv8889-q1-how-to-conduct-this-test-t-ready-t-hi_nscs-tdis VRST-nsss/5063752#5063752"]"VM>VRST,在数据表中它会在1ms 时显示"正常",所以如果结果大于1ms,是否可能,结果是否可以? "。 是的、没有问题。 任何时间>1ms[/报价]明白了!
3.
我不熟悉测试人员。 我不确定如何使用测试仪来执行此操作。 数据表中已指定 t (HI_nSCS)。 可以在应用程序中使用任何大于最小值的参数。还不错! 我会根据您的建议来做
4.
它是一个 tdis 接口。抱歉、我的错误是时间测量。 因为 在前一种情况下、测试过程中发生了通信异常。 现在、需要在测试期间添加时序测量值、以确认符合规格。
在设计审查期间、需要根据规格确定时间。 这就是我们需要更多地了解这一点的原因
谢谢!
过孔
[/quote]
尊敬的 Murugavel:
抱歉、我还有一个问题。 这一个仍然相关.
t (ready) t0必须在 VM >后立即启动并开始执行 tdis 读取、直到成功读出已知的寄存器默认值。 [/报价]在 SPI 数据表中、它指出大于1ms、但另一方面、它指出最大值为0.9ms。 那么、哪一个是正确的?
我们很难想象这种情况、因为当我们进行检查时、没有关于 t (READY)的信息