This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10982-Q1:DRV10982-Q1相关问题

Guru**** 2455870 points
Other Parts Discussed in Thread: MCF8315C-Q1, MCF8315C, DRV10982-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1328734/drv10982-q1-question-for-drv10982-q1

器件型号:DRV10982-Q1
主题中讨论的其他器件:MCF8315C、、MCF8315C-Q1

大家好、

客户使用演示进行测试、发现在启动后6秒才达到所需速度。 与 Allegro 的 A5947相比、它无法满足要求。  请问 如何解决这个问题? 或者、是否有任何汽车级28V 1.5A 芯片可以在性能方面替代 A5947芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:  

    感谢您在 e2e 电机驱动器论坛发帖。  

    我们有关此器件的团队专家已离开办公室一周、因此对此调试线程的响应将延迟到他下周返回为止。

    请给我们一些额外的时间来解决您的问题/顾虑、如果您认为该主题有助于调试工作、请在此过程中随时向该主题中添加更多信息。  

    此致、  
    安德鲁  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    就这个问题、如果可以联系我、会有所帮助。

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    启动延迟取决于启动模式(延迟因素可根据计算、可对齐(最多可配置为5.3秒)、开环加速、如果启用了 ISD、则启动时制动等)。  可以根据电机特性调整这些参数。 我们是否有规格?   

    我们可以看看 MCF8315C/16C(封装 RGF/rry ).

    请告诉我封装要求以及所有其他规格和电机详细信息。

    我们将为 DRV10982-Q1提供调优建议、还提供可简化 MCF8315C-Q1调优的功能

    谢谢、此致、

    文卡塔德里