This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962:独立半桥电源

Guru**** 1208070 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962, DRV8251A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1330336/drv8962-separate-half-bridge-power-supplies

器件型号:DRV8962
主题中讨论的其他器件: DRV8251A

建议使用 DRV8962替代 EOL DRV8432。 8432的一个出色特性是它允许 为每个半桥提供不同的电源值。

是否有任何可能的替换产品具有相同的功能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Karen:

    您是指不同的 PVDD_x 电源(A/B/C/D)吗?  

    您能否提供您想要实现的目标的方框图?  我会尝试确保我正确理解问题。  您是否需要1个半桥来连接+12V 和 GND 之间的负载、以及+24V 和 GND 之间的负载?   

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这正是我所需要的...让我们看看我是否可以插入部分原理图;器件就是 DRV8432。

    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Karen:

    这是在现有设计中实现的吗?  尽管 DRV8432已单独标记了 PVDD 线、但我们不建议以这种方式使用它、因为 PVDD 连接之间可能存在内部连接。  这将导致器件内产生额外电流、从而导致热问题

    我们所有较新的器件都不支持此模式。  在器件的硅片内实现这种类型的电源分离非常困难且占用空间。  我推荐的最佳方案是针对每个负载电压使用单独的半桥驱动器芯片。

    此致、

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob:

    是的、我认为它自2019年以来一直在使用(根据 PCBA 数据库)。 它会在非常小的温度窗口中工作。

    我想知道如何在硅片中实现多个电源平面。 有趣。  

    您能否推荐一款适用于这两个电机的驱动器器件? 24V 和12V。 虽然8432支持每桥6A、但我认为实际上只需要2~3A。 另一个谜,为什么他们选择这样一个大的设备... 需要 PWM 功能、内部电流监控将很好;我可以省去一些外部电路。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Karen:

    有趣的是、我将尝试探测 DRV8432器件上的引脚、以查看它们是否内部连接。   

    查看 DRV8251A -高达50V、4.1A 峰值、PWM 模式、集成了电流检测、电流调节和低功耗睡眠模式。  出色的4.9mm x 6mm 小型封装、 与 DRV8432相比、2个 DRV8251A 占用的空间要小得多。   

    DRV8231A 的额定电压高达35V/3.7A、采用更小的2mm x 2mm 封装、价格更低。  35V 应该适合24V 电机、但我会确保您有足够的大容量电容。  如果3.7A 足以应对峰值条件、这实际上对您的系统整体效果更好。   

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分 我的名单上已经有 DRV8251A。  

    最后一个问题... TI 内部是否有联系会谈论最晚可采购 DRV8432的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Karen:

    有关这些信息、请与 TI 销售团队或现场应用工程师(FAE)联系。  遗憾的是、我不提供有关该页面的任何信息、或者它们是否具有不同的日期、具体取决于地区、订单大小或其他因素。   

    此致!

    雅各布

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助!