This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8301:哪个 Motorware 变量可返回 BLDC 电机的实时/在线相电流?

Guru**** 2455830 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1331529/boostxl-drv8301-which-motorware-variable-can-return-the-live-online-phase-current-of-bldc-motor

器件型号:BOOSTXL-DRV8301
主题中讨论的其他器件:MOTORWARE

哪个 Motorware 变量可在运行时返回 BLDC 电机的实时/在线相电流?

如何计算 BLDC 电机的实时相电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    请给我几天的时间来进行详细探讨、然后回复给您

    此致、

    亚拉