This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTXL-DRV8323RS:电机过热

Guru**** 2455860 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1328736/boostxl-drv8323rs-motor-is-overheating

器件型号:BOOSTXL-DRV8323RS

大家好、

客户想知道在无刷直流电机的三相中添加电感器是否可行、从而减小驱动电流的斜率和振幅、从而降低电机的温升。  

他使用 DRV8323RS、通过六步方波控制来驱动三相无刷直流电机。  电机电压为24V、最大电流为4.52A、相电阻:0.245Ω、相电感:30uH。

使用70%占空比驱动、电机温升相对较高。  尝试添加与电机的三个相位串联的电感器。 温升降低、三个相位的驱动电流减小、电流斜率也降低。

1. 是否有次要用途? 电感器的选择是否有理论依据?

2. 有没有其他方法可以降低电机的温升?

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Annie。

    我将回顾这些信息、并力求在本周结束前提供反馈。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Annie。

    您是否有可以与我分享的电机 DS? 通常在高于电机额定值的电流/电压下驱动会导致此温度上升。 它还可能发生在失速情况下、

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    电机的相关参数如下所示。 电源和电流符合电机参数规范。

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Annie。

    您能否通过测试提高 PWM 频率来了解这是否有助于降低温度?

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    提高驱动频率可以降低温度。  但是、客户的系统不支持增加驱动频率、这会影响电流采样。

    客户想知道以前是否遇到过添加电感器的测量方法?

    此致、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Annie。

    我通常见过客户在使用非常小的电感电机时会增加串联电感。 我个人未见过通过添加电感来降低温度。  

    您是否能够发送相电流和 SHA 的波形?

    此致!
    阿克沙伊