This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8262:迫切需要关于 RTM 和样片供货情况的确认

Guru**** 2457760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1331633/drv8262-urgently-require-confirmation-on-rtm-and-samples-availability

器件型号:DRV8262

尊敬的 Murugavel:

TI 印度销售人员 Malvika 已在2月14日提交了 ZS、但我们仍无法对发货提供任何信息。

您能帮助检查一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amar、

    我将回传我们的营销联系人、为您检查这一点。

    即将在论坛上结束。

    此致、

    瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    当然可以。 请将我联系到营销联系人、因为客户迫切需要样品