This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962:我们是否有用于 DRV8962 DDV 封装的热计算工具?

Guru**** 2455850 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8962

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1333096/drv8962-do-we-have-the-thermal-calculation-tool-for-drv8962-ddv-package

器件型号:DRV8962

大家好、

我们是否有用于 DRV8962 DDV 封装的热计算工具?

非常感谢

马修·陈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    DRV8962 DDV 封装需要外部散热器。 外部散热器的热属性取决于客户散热器。 除非使用特定的散热器创建模型、否则 DDV 封装的热计算工具没有意义。

    客户可以使用 数据表第8.1.3.2节"功率损耗计算"中提供的功率损耗计算、并 使用   其散热器的实际 RθJA 来估算结温。  数据表中的第9.2节"DDV 封装"中提供了与散热器相关的其他设计输入。 谢谢。

    此致、Murugavel