This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8311:示波器观察到的波形与配置的参数不一致

Guru**** 2456530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1319119/drv8311-the-waveform-seen-by-the-oscilloscope-is-inconsistent-with-the-configured-parameters

器件型号:DRV8311

大家好、

客户通过示波器看到的波形与配置的参数不一致。

他在 PWMG_PERIOD 寄存器中写入的数据为1000、写入三相占空比寄存器 A、B 和 C 中的数据全部为100、写入 PWMG_CTRL 寄存器中的数据为0x05a0。  DSP 在 PWM_SYNC 引脚上生成的20kHz 方波。  使用手动中编写的向上计数模式、PWM_PRD_OUT = Fsys /FPWM、Fsys=20MHz。  客户了解到 FPWM 应为20kHz。  然而、通过示波器观察三相 A、B 和 C 的实际输出是占空比为10%(误差)、频率为10kHz 的波形。  当把计数模式改为向上/向下计数模式时、情况仍然是一样的。  请帮助解释发生这种现象的原因。

此外、已配置时钟同步、为什么输出波形仍然具有2%的误差、而示波器实际测得的波形占空比为%8.2?

此致、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:  

    感谢您的提问。  

    请允许我在本周查看此文档和相应的文档、并提供进一步的建议。

    我的目标是最迟在一周内采取后续行动。  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我可以知道该主题有任何更新吗?

    此致、Annie   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Annie、 我仍在关注此事、并希望本周尽快跟进!  

    此致、

    -约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:  

    很抱歉,这次调查拖延了很长时间。  我尚未找到这些问题的解决方案/答案、但我会在跟进我的团队并继续取得进展时随时向您通报最新情况。  

    我将进一步解答出现的任何其他问题。

    此致、

    -约书亚