This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8305-Q1EVM:无法使用 DRV8305-Q1 EVM 启动电机

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, DRV8305-Q1, CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1328948/drv8305-q1evm-unable-to-start-the-motor-using-drv8305-q1-evm

器件型号:DRV8305-Q1EVM
主题中讨论的其他器件:DRV8305-Q1、MOTORWARE、 CCSTUDIO

您好!

我们正在使用 DRV8305-Q1 EVM 运行 BLDC 电机。 我已使用以下步骤  

1) 1)将 J3跳线更改为 USB 并使用 micro-USB 和 CCS 加载代码。 代码已刷写。

2) 2)接下来、J3更改为 LDO 3V3。 VBAT 和 GND 连接至10V PS。 电机端子连接到 H14 A B C。跳线 J4选择到 PVDD。

3) 3) MotorWare InstaSpin 设置是根据 SLVUAQ4A 文档中提供的说明完成的(https://www.ti.com/lit/ug/slvuaq4a/slvuaq4a.pdf?ts = 1708941960415&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDRV8305-Q1EVM)。我们已按照本 PDF 文档第5-10页所述的步骤操作。 但是、一旦我们转到第11页、InstaSPin GUI 将显示以下错误:

注意:CCS 被从调试连接模式中释放出来,以允许 micro-USB 通信与 GUI 连接。

如果图像不可见,请参阅以下文本:  

正在重新启动程序模型...
正在初始化目标:C:\ti\guicomposer\eclipse\workspace\.metadata\.plugins\com.ti.binding.program\appConfig.ccxml
sun.org.mozilla.javascript.internal.WrappedException: packed com.ti.ccstudio .scripting.environment.ScriptingException:无法启动服务器:DebugServer.1:无法加载..\emulation\TPI\tpi28xx.dll:应用程序由于并行配置不正确而无法启动。 有关更多详细信息、请参阅应用程序事件日志或使用命令行 sxstrace.exe 工具。
 ( #8)英寸 行号为8Restart completed。

请就此问题帮助我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Goutam、

    我将回顾这些信息、并力求在本周结束前提供反馈。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Goutam:

    1. 在继续操作之前、请仔细检查2.1硬件设置的步骤1-6。   作为调试的第一步、仔细检查硬件连接始终很好、就像这样。
    2. 2)发布 包含.out 文件的 Project Explorer 窗口的屏幕截图
    3. 发布一张包含 appProgram.out 的.../InstaSPIN_F2802xF_UNIVERSAL 窗口内容的屏幕截图。

    此致、
    杰森·奥斯博尔恩