团队成员
我来问一下 HW_LOCK_ILIMIT。
当客户 在电机旋转时增加电机负载时、将发生 HW_LOCK_LIMIT 错误。
根据数据表、有两个计算基极电流的公式:
①Base 电流、单位为安培= 1/5 (RSENSE x CSA_GAIN)
②BASE u_current =以安培为单位的基极电流 x 32768/1200
设置 RSENSE = 1mΩ 时、CSA_GAIN = 20V/V、BASE_CURRENT=0x400
由于① Ω、基极电流= 75A
由于② μ A、基极电流= 37.5A
在这种情况下、客户应使用哪种计算公式?
此致
达津市