This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873-Q1:寄存器确认

Guru**** 2560040 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1333506/drv8873-q1-register-confirmation

器件型号:DRV8873-Q1

您好、专家!

DRV8873-Q1是在客户侧进行大规模生产。 您能否确认这些寄存器的含义? 谢谢。

对于 OCP、只有一个参数 显示 OCP、IOCP = 10A 和 Tocp= 5us。 但我发现一个半桥有2个故障:OCP_H1和 OCP_L1。对于这两个故障位、这是否意味着:

OCP_H1:表示高侧 FET 上的电流大于10A。

OCP_L1:表示低侧 FET 上的电流大于10A。

Itrip 是指不会触发 OCP 的电流限制阈值、可通过 SPI 配置 Itrip、在我的理解中、Itrip 和 IOCP 是两个不同的参数。 对吗?  

我还想知道:Itrip 和 OCP_H1/OCP_L1之间是否存在任何关系? 谢谢。

此致

郭松珍

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Songzhen:

    OCP_H1:表示高侧 FET 上的电流大于10A。 是的、正确。

    OCP_L1:表示低侧 FET 上的电流大于10A。 是的、这是正确的。  

    但上述行为是异常的。 H1和 L1具有 OCP 都可能表示器件故障、例如短路 FET。 您能否更详细地介绍一下申请? 负载是什么? 客户是使用全桥还是独立半桥配置?

    Itrip 是指不会触发 OCP 的电流限制阈值、可通过 SPI 配置 Itrip、在我的理解中、Itrip 和 IOCP 是两个不同的参数。 对吗? 是的、这是两个不同的实体。  

    我还想知道:Itrip 和 OCP_H1/OCP_L1之间是否存在任何关系? Itrip 用于电流调节。 请参阅第18页的第 7.3.1.4节数据表的内部电流检测和电流调节。 Itrip 必须设置为< IOCP 以避免在电流调节之前发生 OCP。 Itrip 与 OCP_H1和 L1之间没有关系。

    此致、Murugavel