This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:使用 drv8323在0速电机上硬锁定/卡纸 BLDC

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1331032/drv8323-hard-lock-jam-bldc-at-0-speed-motor-using-drv8323

器件型号:DRV8323

我在1xPWM 模式下使用 drv8323电机驱动器来驱动 BLDC 电机。  
我希望 BLDC 电机在零速时硬锁定或卡住。 即使我们尝试通过施加物理力来使电机旋转、电机也不应旋转。
我使用了 INLC 引脚、但用于突然制动、它不会锁定电机。
有人需要帮助。
提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijeet:

    我的目标是在下周结束前提供反馈。

    此致!
    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijeet:

    制动功能是否未按预期工作、或者您是否有关于如何使电机本身保持在一种状态的问题? 后者可以通过在一种霍尔状态下短接相位来实现。

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、但我尝试了这个。

    提及用于制动的 INLC 引脚处于低电平状态(打开低侧 MOSFET 并关闭高侧 MOSFET)。

    但它未按预期运行、即电机可通过外力轻松移动。  

    当电机处于零速时、我想锁定/卡住电机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhijeet:

    您可以打开其中一个 LS FET 和一个 HS FET 的 PWM、以创建转子锁定。

    请告诉我这是否可行。

    此致!

    阿克沙伊