This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8256:电路综述和总体适合使用(DRV8256ERGER)

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1332198/drv8256-review-of-circuit-and-overall-suitability-for-use-drv8256erger

器件型号:DRV8256

我们正在考虑使用 TI 的电机驱动 IC (DRV8256ERGER)。
我们希望您查看电路配置和整体是否适合使用。

如果除以下三个因素外还有任何其他因素、请说明。

1.电路回顾

           

2.适合 Tj 计算(内部 MOSFET)

3.电机规格审查(适合使用此电机驱动 IC )

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许锡安:

    我会查看这些内容、并在明天达拉斯时间之前向您提供反馈。 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许锡安:

    1、回路评论、C160的大小必须按照电动机浪涌电流的要求、电源中可用的总电容值以及电源与+24V_VM 之间的连接长度来确定。

    对于 DVDD、建议将 X7R、0.47- μF 连接至1-μF、额定电压为6.3V 或10V 的陶瓷电容器连接至 GND。 DVDD 是一个内部稳压器输出、用于器件的内部使用、它不得被外部加载。 在原理图中、DVDD_R 连接在何处?  

    如果与 PWM 输入一起使用、例如20kHz、C167和168,100nF 可能会导致额外的驱动损耗。 在这种情况下、建议使用值较低的电容器。  您可以在通常靠近电机提供的电机端子上使用100nF 电容器。

    nFAULT 引脚需要一个上拉电阻器、它是一个开漏输出。 请参阅数据表。

    输入显示 PH/EN 控制。 我 注意到您提到了 DRV8256ERGER、这是用于 PH/EN 控制的正确版本。

    具有用于 MCU 模拟输入的外部电流检测电阻器和放大器。 这用于监测电流吗? 您是否还使用了内部电流调节。 我看到您提供了 VREF 输入。  

    2.我注意到您在 Ta = 50C 时计算出的 Tj、这是一个很高的环境温度。 143.56C 的估算值非常接近数据表中的 OTSD 最小值规格。 此级别的功耗将持续多长时间? 裕度非常低。  在计算的运行条件下、您的电路中存在 OTSD 风险。  

    3.堵转电流最大值 此电机的额定电流为4A。 驱动器 IOCP 最小值规格为8A、具有良好的裕度。 从这个角度来看、这个驱动器适合与这个电机一起使用。

    谢谢你。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将对每个数字回复您的评论。

    1.

    1)应用于 VM 的电容大小不仅与图中所示的大小相同、而且还包括330uF (电气电容器)。

    +24_VM 是在+24V 下通过滤波器后的电源。 因此、电机驱动 IC 的 VM 的电容值为340.2uF (300+10+0.1+0.1)。

    2) 2)我添加了一个额外的1uF 电容器。 DVDD_R 用于连接到引脚12、13 (VREF)。 (您可以在图片中看到)

    3) OUT1 (引脚3、6)和 OUT2 (引脚4、5)是从驱动 IC 发出的输出引脚。 图片中的方向不正确。

    将 C167和 C168放置在更靠近 IC 的位置是否会更好? 将其放置在 TVS 二极管后面、即输出端是否更好?

    4) 4)与故障相关的引脚被上拉连接。

    5) 5)  MCU 模拟输入的外部电流检测电阻器和放大器监控电流值。  使用内部电流调节。

      电流检测 IC 使用 VCC_5V 的电源。 这是外部5V 电压。

    2. 在计算公式中,反映的电流值接近堵转电流值。 根据电机规格中的规定、实际流动的电流额定值约为1.5A。 如果在1.5A 下计算得出、则 Tj 值高达73度。 实际上、在初始运行期间、3.5A 的高电流仅在很短的时间内暴露给电机。

    如果情况与上述情况类似、则预计裕度较高。 什么是穆鲁加韦尔的意见?

    3、没有意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许锡安:

    感谢您的更新。

    1.明白。 这对大容量电容应该是有益的。

    2.是的,看起来不错。

    3. "将 C167和 C168放置在更靠近 IC 的位置是否会更好? 将其放置在 TVS 二极管后面、即输出端是否更好?"。 末端的信号会更好。

    4.我看到了。 请注意、nFAULT 被上拉至典型值为5V 的 DVDD。 我假设您使用的控制器的输入逻辑支持5V 逻辑电平。  

    5.感谢您的澄清。 这很好。 DVDDX 是低电流 LDO。 这就是我们建议不要使用 VREF 和上拉电阻以外的外部负载的原因。  

    "在计算公式中、电流值反映为接近堵转电流值。 根据电机规格中的规定、实际流动的电流额定值约为1.5A。 如果在1.5A 下计算得出、则 Tj 值高达73度。 实际上、在初始运行期间、3.5A 的高电流仅在很短的时间内暴露给电机。

    如果情况与上述情况类似、则预计裕度较高。 什么是穆鲁加韦尔的意见?" 我认为这应该是好的。  

    此致、Murugavel