This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8434S:DRV8434S

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1334015/drv8434s-drv8434s

器件型号:DRV8434S

是否需要使用 DVDD 引脚、或者我们是否可以使用自己的5VDC 电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    DVDD 在内部连接集成 LDO 稳压器。 不得将外部电源连接到 DVDD 引脚。 它需要一个数据表中建议的外部旁路电容器。 DVDD 也不得用于驱动任何外部负载。 谢谢。

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Murugavel,感谢您提供的信息。 我对使用我们自己的电源和 DVDD 引脚感兴趣。 我不打算将任何内容绑定到 DVDD 引脚、而是通过零欧姆网络选择所需的电源。 这会不会是 Reference 有问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rick、

    我可能误解了您的问题。  也许您曾问、您是否可以使用外部源而不是 DVDD 电源来生成 VREF 电压。 答案是肯定的、这是完全没问题的、通常是在许多应用中的使用方式。 在我们的 EVM 中、我们使用板载 MCU 的 DAC 输出、根据 GUI 设置0至3.3V 提供可变的 VREF。 谢谢。

    此致、Murugavel