This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8873HEVM:关于输出脉冲

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8873, DRV8873HEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1331564/drv8873hevm-about-output-pulse

器件型号:DRV8873HEVM
主题中讨论的其他器件:DRV8873

您好!

由于我要操作两个电机、因此在同一个板上安装了两个 DRV8873。 两个 IC 的外围电路(CH1、CH2)完全相同、

但 CH1 IC 的输出不能正确输出。 目前、每个 IC 独立运行。

CH2可以确认高达100%占空比。 CH1仅在占空比超过20%时输出尖峰形式的脉冲。

没有故障检测。

当我尝试更换 CH1 IC 时、我能够顺利地将其删除。

似乎未正确焊接 IC 背面的散热焊盘。 这是否与问题直接相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Osawa-San:

    感谢您在 E2E 上发布您的问题。 我不确定您的消息中的加载详细信息。 但是、根据您的说明、用于 CH1的 DRV8873可能发生了 TSD (热关断)、且负载的占空比> 20%。 您说过"CH1仅在占空比超过20%时输出尖峰形式的脉冲。" 这听起来像是 TSD 在关断后温度降至迟滞电平以下时正在进行自动重试。 这将一直重复。 因此、您可能已经看到脉冲形式的输出。 自动恢复 TSD 模式是器件硬件版本 DRV8873H 中发生 TSD 事件的默认模式。  

    因此、散热焊盘未正确焊接似乎是导致该问题的一个可能原因。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。

    一旦出现这种现象,就不可能逆转。 即使占空比低于20%、也会发生类似现象。

    是否需要重置 TSD?

    另外、如果是 TSD、我认为应该有故障信号、但没有故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Osawa-San:

    您能否分享有关负载的信息? 我需要峰值浪涌电流放大器和浪涌电流的持续时间。 您可以使用电流探头进行测量、方法是将我假设有刷直流(BDC)电机的负载直接连接到电源。  

    "一旦出现这种现象,就无法逆转。" 假设是导致此问题的 TSD、则这是正确的。 这是因为自动恢复 TSD 模式是默认模式、也是器件硬件版本 DRV8873H 中发生 TSD 事件的唯一模式。  

    "是否需要重置 TSD?"。 由于器件处于自动恢复 TSD 状态、因此不需要复位。 一旦工作温度低于 TSD 阈值减去迟滞、TSD 故障将自动复位、且器件输出将处于有效驱动状态。 不能在 DRV8873H 中强制重置 TSD。  

    "而且、如果是 TSD、我认为应该有故障信号、但没有故障。" 是的、我预计在脉冲输出期间会有 nFAULT 信号脉冲。 nFAULT 引脚是开漏输出、需要使用外部上拉电阻器。 当发生 TSD 故障时、该引脚将处于低电平。

    示波器捕获输入 PWM、输出 PWM、使用电流探头和 nFAULT 引脚的输出电流(必须包含上拉电阻器)。 快速帧率的热像仪还可以捕获快速变化的 IC 温度。 您可以比较 CH1和 CH2的温度。

    这篇文章的标题是 DRV8873HEVM。 您是否能够重现 DRV8873HEVM 的相同问题? 谢谢。

    此致、Murugavel  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murugavel - San:

    感谢您的答复。 我有最后一个问题。

    我说"未正确焊接 IC 背面的散热焊盘。"

    如果散热焊盘未正确连接到 GND、是否具有悬空电位?

    此致、Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Osawa-San:

    如果散热焊盘未正确连接到 GND、则不会存在悬空电势。 但是、由于散热焊盘是基板的一部分、 因此可能会从芯片产生噪声耦合、因此 TI 建议将散热焊盘以电气方式接地。 谢谢。

    此致、Murugavel