This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8353RS-EVM:电机应用

Guru**** 1095350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1331174/drv8353rs-evm-motor-application

器件型号:DRV8353RS-EVM

团队成员您好

我将使用霍尔反馈和48V PMSM 电机。 电机以无噪声且平稳的方式运行。

如何操作电机、从而使其平稳运行。 需要设置哪些电机参数设置?

此致、

Premkumar. T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Premkumar:

    需要澄清的是、您的电机当前是否运行顺畅?

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hellov Yara AI Shami、

    不、它不能顺利运行。  

    FAST 方法可以很顺利地工作。  

    此致、

    Premkumar. T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Premkumar:

    因此、如果我正确理解、当电机速度较慢时、它不能平稳旋转、当速度较快时、它是平滑的?

    在发现问题的地方、您试图使电机旋转的速度有多慢?

    此致、

    亚拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yara。

    是的、您的理解是正确的。

    我运行的速度较低" Ref_Hz:60 "与 Max_Hzps 的关系:20.

    增加 速度噪声的同时、速度噪声逐渐增加。

    此致、

    Premkumar. T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Premkumar:

    同时增加 速度噪音逐渐增加

    您是否是说在降低速度时看到噪声?

    您从何处测量噪声?  您在使用哪种 FET? 您正在使用哪个 IDRIVE? 您是否有串联栅极电阻器?

    此致、

    亚拉