请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8353RS-EVM 团队成员您好
我将使用霍尔反馈和48V PMSM 电机。 电机以无噪声且平稳的方式运行。
如何操作电机、从而使其平稳运行。 需要设置哪些电机参数设置?
此致、
Premkumar. T
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
团队成员您好
我将使用霍尔反馈和48V PMSM 电机。 电机以无噪声且平稳的方式运行。
如何操作电机、从而使其平稳运行。 需要设置哪些电机参数设置?
此致、
Premkumar. T
尊敬的 Premkumar:
同时增加 速度噪音逐渐增加
您是否是说在降低速度时看到噪声?
您从何处测量噪声? 您在使用哪种 FET? 您正在使用哪个 IDRIVE? 您是否有串联栅极电阻器?
此致、
亚拉