This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8243-Q1:低侧 FET 上的电流检测

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8243-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1333646/drv8243-q1-current-sense-on-low-side-fet

器件型号:DRV8243-Q1

尊敬的团队:

drv8243-Q1如何实现低侧 FET 电流检测?

我只能在方框图中看到高侧 FET 的电流检测。 但从数据表"8.6.1.3状态1寄存器"来看、也可以进行低侧 FET 电流检测。  您可以解释一下检测机制吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mingkang:  

    您所附的表格指的是 OCP 保护、无需对电流检测执行任何操作。 对于 OCP、它通常基于 FET 上的 VDS 电压、该电压与 OCP 阈值(IOCP*RDSon)进行比较。 在这种情况下、使用电流检测进行电流调节:

    如果还有其他问题、请告诉我。

    此致!

    凯尔蒂