请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DRV8353R 您好!
应用手册中指定了从 Vgls 到接地的1uF 电容器、从 VCP 到 VDRAIN 的1uF 电容器、以及 Cph 和 CPL 之间的47nF 电容器。 在这些位置可以使用更大的电容器吗? 我驱动四个 FET 并联、每个 FET 具有166nC 的总栅极电荷。 我看到 Vgls 骤降、希望通过使用更大的电容将其最小化、但我不确定电容范围对于驱动 Vgls 的线性稳压器是合适的。
我对 VCP 电容器有相同的问题、因为我想它也有相同的问题。
谢谢- Bruce