This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8316C:CSA 未反相、如数据表中所述

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8316C, DRV8316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1331786/drv8316c-csa-not-inverted-as-described-in-datasheet

器件型号:DRV8316C
主题中讨论的其他器件: DRV8316

您好、TI!

目前、我们正在评估您的 DRV8316C 设计。 正如您建议的那样、我们从 DRV8316切换到了 DRV8316C、因为 C 版本提高了 CSA 线性度。

此外、您的 DRV8316C 数据表显示 CSA 不会将测量的电流反转。 我们的基准电压是3V0、因此0A 是1V5。 正电流(OUTA => GND)预计会导致 SOA 的输出电压增加、如中所示:

DRV8316C:

在之前的设计中、我们使用具有反相行为的 DRV8316。  

DRV8316:

目前、我们在实验室中点亮了第一个 PCBA、第一次测量表明反相行为与 DRV8316C 的数据表中所述的情况不同。 不幸的是、正电流不会导致 SOA 的电压增加。

设置:

我们添加了一个具有电流限制的外部电源;逐步增加了该电源。 OUTA:电源的正极侧。 PCBA 的 GND:负极侧电源。 从电源到 OUTA 的电流 clap 确保电流安全(正电流流经低侧 FET)。

我们将 INHx、INLB、INLC 低电平和 INLH 设置为高电平、因此只有 OUTA 的 LS FET 将导通。

我们逐步增加了电流限制、SOA 电压降低了。

您能否确认此行为?  

谢谢。

弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Florian:

    根据 FIFO 8-30、+ve 电流是流出 X 的电流、其值介于 Vref/2和 Vref 之间。 在测试中、似乎+ve 电流是流入 X 的电流、因此 SOx 会随着流入相位的电流的增加而减小。

    此致!

    阿克沙伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Akshay:

    好的、和你在一起。 非常恼人、因为这会导致技术上明显是相同的图、并会导致我的应用出现问题。

    谢谢。

    弗洛里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Florian:

    为了让我们的团队更加清晰、我将提供此反馈。

    谢谢。

    此致!
    阿克沙伊