您好!
我想知道是否启动 Rs 校准、我是否应该
EST_setFlag_enableRsRecalc (obj->estHandle、true);
在允许 IsSet_A 激活/或电机启动之前、如何知道 D 轴电流注入已完成 ?
丹尼

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想知道是否启动 Rs 校准、我是否应该
EST_setFlag_enableRsRecalc (obj->estHandle、true);
在允许 IsSet_A 激活/或电机启动之前、如何知道 D 轴电流注入已完成 ?
丹尼

您好、Yara。
您是否在引用 instaSPIN 代码?
我只需要知道任何 API 可以判断 D 轴电流注入是否已完成?
例如、在我的电机旋转(施加油门)之前、我开始电流注入、在注入期间、我需要禁用我的油门(IsSet_A >0)
如果我使用 EST_setFlag_enableRsRecalc (obj->estHandle、true)、 我不知道注入何时完成
请参阅以下主题、我之前发表的有关此问题的文章、我仍然无法解决此问题。
丹尼
Danny:
"我知道,我知道,你一定会喜欢的。" 电机识别-包括 Rs 离线识别(也称为 Rs 重校准)-只在测试之前执行一次、然后在适当保存这些值后、应永远不需要再次执行。 用于识别定子电阻的基值。
同时、Rs 在线功能是一个单独但类似的功能、允许在运行时重新计算定子电阻、以应对 Rs 因温度引起的变化。
InstaSPIN-FOC 用户指南中记录了这两个过程、此用户指南位于 现已问世。
换句话说、Rs 重新计算不应在您的最终应用中使用-它不应用于该目的。 RS Online 可 供您的最终应用使用、如果是、您应遵循第15节的书面过程和/或我们的参考项目中的示例实现。
此致、
杰森·奥斯博尔恩