This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV10970:DRV10970 &DRV10970EVM 反向功耗增加和速度降低

Guru**** 2455560 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV10970

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1328321/drv10970-drv10970-drv10970evm-reverse-direction-consumption-increase-and-speed-decrease

器件型号:DRV10970

尊敬的支持者

我们使用的是  DRV10970电机驱动器 IC 及其 EVM 板。 但我们现在面临着一个关于换向功能的问题。 另一方面、我们在我们的设置中使用的是 Faulhaber 2214 BLDC 电机。 当我们通过 FR 引脚反向时、电机电流消耗与其他方向相比增加了三倍。 电机转速与其它方向并不仅仅是消耗发生变化。 在相同占空比下、反向场景下、电机转速会急剧下降。  

例如  

DS 50 %   3030 3060    
DS 80 %   4865   5320
DS 100 %  6020   6850

此致

Emre Kamışçı í a

硬件设计人员

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Emre Kamışçı ö m、

    您能否提供霍尔放置模式、 CMTMOD 和 CRETRY 值等更多信息、霍尔放置和 CMTMOD 失配似乎存在错误。

    是正弦 还是梯形?

     此外、DAA 引脚状态以及使用的霍尔传感器数量?  

    您能否共享原理图?

    谢谢、此致、

    文卡塔德里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,亲爱的文卡塔德里  

    感谢您的建议。 在您的指导下、问题是 霍尔放置错误和 CMTMOD 不匹配

    此致

    Emre Kamışçı í a