This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EP 的 H 桥下的电流 EP

Guru**** 2455560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1334855/drv8842-ep-current-flow-through-h--bridge-of-drv8842-ep

器件型号:EP

我想更加清楚地说明一下 EP 的工作原理。 对于重新调整 H 桥运行配置、我有少许疑问。

 

 在上图中- 1显示的电流方向对应 IN1–1 和 IN2–0时的情况

剩余的真值表配置的电流是多少?

  

 

 

谢谢、此致

苏德什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sudesh:

    正如您说过的、电流路径1用于 IN1 = 1和 IN2 = 0时的驱动方向。 路径2显示了快速衰减。 路径3是低侧再循环、也称为慢速衰减或制动、当 IN1 = 0和 IN2 = 0时发生。 对于相反方向的驱动器 IN1 =0和 IN2 =1、路径1和路径2互换。 路径3保持不变。

    除非在 IN1 = 1且 IN2 = 1的情况下、某些应用首选高侧 HS 再循环以实现慢速衰减、否则不使用表中的最后一行。 对于 H 桥 PWM 控制的常见用例、这可以忽略不计。  

    此致、Murugavel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Murugavel:

    感谢您的详细解释。 它清除了我的困惑。 非常感谢您的帮助。

    谢谢、此致

    苏德什